This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:测量方法相补角

Guru**** 2769395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789995/tps61196-measuring-method-phase-margin

器件型号:TPS61196

你(们)好

我的客户有疑问。请与我合作。

客户希望测量 TPS61196的相补角。
如何使用 TPS61196进行测量?
如果我无法测量它、我应该如何确定稳定性?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TK:
    是的、可以使用 TPS61196测试相位裕度。 但有一些限制、如下所示:
    由于 TPS61196采用直接 PWM 调光方法设计、因此您只能在100%占空比下测试相位裕度。 您无法使用差分 PWM 占空比测试相位裕度。
    2.您需要在 Vout 和 FB 之间串联连接一个50欧姆电阻器以注入交流电源。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TK:
    很抱歉、您需要在 Vout 和 OVP 之间串联一个50欧姆电阻器、以注入交流电源来测试相位裕度。
    此致
    肖恩