This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:TPS2557

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789894/tps2557-tps2557

器件型号:TPS2557

我想知道 如果此器件的2个 OUT 引脚上存在5伏电压(在我们的情况下是来自 USB 端口)会发生什么情况。   EN 将设置为低电平、但如果 OUT 引脚在 IN 引脚上电之前为5伏、该怎么办?  OUT 引脚能否反馈 IN 引脚?  这种情况下、我们的产品连接了 USB 电缆、但产品未通电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerard ditaranto,

    在禁用模式下、TPS2557具有反向电压保护功能。 因此、对于 TPS2557、当 EN 为低电平时、5V 无法反馈到 IN。

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。