请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630 你(们)好
我的客户在以下情况下使用 LMR23630A。
是否有符合客户条件的效率设计?
VIN=10V
Vout=-10V
Iout=2A
此致、
横田洋三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好