This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:LMR23630A 的反相电路

Guru**** 1374510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789994/lmr23630-inverting-circuit-of-lmr23630a

器件型号:LMR23630

你(们)好

我的客户在以下情况下使用 LMR23630A。
是否有符合客户条件的效率设计?  

 VIN=10V
 Vout=-10V
 Iout=2A

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田山

    您将需要一个可以支持 atleat 4A 输出的设备。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册.www.ti.com/.../snva856.pdf
    以下是适用于您的应用的典型参考设计: www.ti.com/.../TIDA-01458


    ----阿姆布雷什