请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24298 大家好、我将 BQ24298 CI 用于 USB 端口的电源管理。 当我连接 VBUS = 5.05v 时、V_SYS 大约为1.34V。 有时、我在 REGN 和 SW 之间发生短路、V_SYS 变为4.42v、但当我重新启动 V_SYS 过程回到1.34v。 可以帮助我了解发生了什么。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.