This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:现场随机故障- PH 引脚接地

Guru**** 2638245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789919/tps54335a-random-failures-in-the-field---ph-pin-grounded

器件型号:TPS54335A

 我们在现场提供了许多 TPS54335A 板。 我们开始在该芯片提供的5V 线路中遇到随机故障。 故障是 PH 引脚几乎接地(~5 Ω 电阻)。

在大多数情况下、5V 电源轨的负载低于100mA、峰值不超过300mA。 以下是该引脚的波形:

奇怪的是、3.3V 线路也由该芯片驱动、其设计和布局除了电阻分压器之外完全相同、从未出现故障。 3.3V 线路承载更大的电流。

什么会杀死这个芯片?

我看到在下面的帖子中、OP 建议问题可能与轻负载情况有关、这正是我们拥有的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、
    请联系 Milo 以通过电子邮件获取帮助、谢谢! Milo 的电子邮件地址: