This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, LM5021, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789909/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: LM5021LM5023

是否有任何其他控制器、如 UCC28780、但采用更小的封装?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    UCC28780是一款实现互补有源钳位拓扑型号的离线反激式控制器。 我们在反激式类别中没有其他像该器件那样复杂的控制器、但有广泛的 UCC287xx 系列以及 UCC286xx、UCC2888x、UCC289xx、LM5021和 LM5023系列更通用和特定用途反激式控制器。
    所有这些控制器均采用 SOIC-8和/或 SOT-23-6封装。
    此外、我们产品线的另一部分还具有许多有源钳位正向模式控制器、主要用于直流/直流转换。

    所有反激式器件中可用的最小封装是仅适用于 UCC28780 (UCC28780RTE)的3x3mm QFN 选项。
    它还具有更大的 SOIC-16版本(UCC28780D)。

    但实际上、此时没有像 UCC28780那样的其他器件、也没有更小的器件。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ulrich:哇:谢谢您将所有类别都放在一条线上! 是的、我注意到 QFN 封装并将使用它。 计划将其全部包装为16毫米 x 12毫米! 例如5V @4安。 这非常小、但我们具有出色的热控制。 380V 输入