This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:bq25713B

Guru**** 2519520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789133/bq25713b-bq25713b

器件型号:BQ25713B

在我们的系统中、我们将 bq25713bB 连接到了与 EVB 类似的位置。 我们仅将电池连接到系统。 根据数据表、默认情况下、充电器处于低功耗模式(REG0x01[7]= 1)、且 LDO 保持关闭状态。 与在 EVB 中一样、我们通过10欧姆将 VDDA 连接到 REGN、因此 VDDA = 0V。 在这种情况下、主机无法通过 I2C 从上的 bq25713bB 获取答案、我们无法将器件更改为进入性能模式(REG0x01[7]= 0)。 I2C 是否需要 VDDA = 6V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaacov、

    您是否有系统的原理图?

    您还提到过您之前使用过 EVM;我假设使用的是 BQ25713EVM。 您是否更改了主机上的 I2C 地址以匹配 BQ25713B 的 I2C 地址? B 版本与非 B 版本具有不同的 I2C 地址。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题是当 VDDA = 0V 时 I2C 是否工作?

    谢谢

    Yaacov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaacov、

    如何为 EVM 供电? 您在 EVM 上的跳线配置是什么? 您是否有可以提供的原理图?


    此致、
    Joel H