This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:具有次级调节功能的 Flybuck 转换器。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789924/lm5160-flybuck-converter-with-secondary-regulation

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件: LM5022

大家好、团队、

我的客户正在申请用于48V 输入电压、12V 输出电压、1A 负载的隔离式降压解决方案、效率目标大于87%、由于具有精确的动态负载调节规格、因此需要次级调节。

我尝试找到 LM5160、但根据 webench、效率82%无法达到87%的目标、因此您还有其他更好的器件可以推荐吗? 以及如何将 Flybuck 设计为次级调节? 您能否提供参考原理图?

非常感谢。

Martin

e2e.ti.com/.../Webench_5F00_LM5160_2C00_-48V-to-12V_5F00_1A-with-Flybuck_2E00_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马丁

    我建议使用基于 LM5022的反激式设计。 客户应该能够达到良好的效率以及对该部件的规定。

    ----阿姆布雷什