This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:温度测量

Guru**** 2555640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789881/bq76940-temperature-measurement

器件型号:BQ76940

尊敬的所有:

     我使用 TS2和 TS3连接10K NTC 进行温度检测、计算后两个寄存器之间的差值约为6c。

当温度同时升高或降低时、这两个值也会同时升高或降低。

两个 NTCS 已切换、温度保持不变、但差异仍然存在。

但是、如果您改为测量内部温度(TEMP_SEL=0)、这两个值之间的距离不远。

您能给我一些修正建议吗?

此外、对于 CC 的读数、如果 CC_EN =1且 CC_OneShot=0、我读取 CC 时是否应该清除 CC_READY 的0?

如果清零、BQ76940读取后是否复位250ms 1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    NTC 的连接方式是否有差异? 您是否遵循数据表中的示例原理图? 或者您是否正在使用 EVM?

    不必清除 CC_READY 位、但最好将其清除。 ALERT 引脚将保持高电平、直到 CC_READY 被清除、这将导致器件汲取额外的电流。

    此致、
    Matt