主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我已经尝试按照 SLUUBD4.pdf 第6.1节中的示例进行操作、但我无法让器件进入完全访问模式。
想法/帮助?
时间 I2C 命令注释
3.325841500000000、写入[0xAA]+ ACK:解封器件#1
3.325865000000000、0x00 + ACK
3.325996000000000、0x14 + ACK
3.326173500000000、0x04 + ACK
3.331436000000000、写入[0xAA]+ ACK:解开器件#2
3.331459500000000、0x00 + ACK
3.331591000000000、0x72 + ACK
3.331768500000000、0x36 + ACK
3.345636000000000、写入[0xAA]+ ACK:读取 SEAL 状态(4) SEC1和 SEC0上的状态寄存器
3.345659500000000、0x3A + ACK
3.345793500000000、读取[0xAB]+ ACK
3.346244500000000、0xA4 + NAK:<-器件未密封
3.346286500000000、写入[0xAA]+ ACK:请求完全访问器件#1
3.346309500000000、0x00 + ACK
3.346660500000000、0xFF + ACK
3.346839500000000、0xFF + ACK
3.352099000000000、写入[0xAA]+ ACK:请求完全访问器件#2
3.352122500000000、0x00 + ACK
3.352253500000000、0xFF + ACK
3.352431500000000、0xFF + ACK
3.455631000000000、写入[0xAA]+ ACK:读取完全访问状态(2) SEC1和 SEC0上的状态寄存器
3.455654500000000、0x3A + ACK
3.455788500000000、读取[0xAB]+ ACK
3.456236500000000、0xA4 + NAK:<-器件仍处于未密封状态。 时间3.456秒
3.555667000000000、写入[0xAA]+ ACK
3.55569000000、0x3A + ACK
3.555824500000000、读取[0xAB]+ ACK
3.55627690000000、0xA4 + NAK
(笑声)
4.455817000000000、写入[0xAA]+ ACK
4.455840500000000、0x3A + ACK
4.455974500000000、读取[0xAB]+ ACK
4.456426500000000、0xA4 + NAK:<-器件仍处于非密封状态。 时间4.456秒(之后1秒)
4.555873500000000、写入[0xAA]+ ACK
4.555897000000000、0x3A + ACK
4.556031500000000、读取[0xAB]+ ACK
4.556483000000000、0xA4 + NAK
4.655838500000000、写入[0xAA]+ ACK
4.655862000000000、0x3A + ACK
4.655996000000000、读取[0xAB]+ ACK
4.656448000000000、0xA4 + NAK
4.755901500000000、写入[0xAA]+ ACK
4.755925000000000、0x3A + ACK
4.756059000000000、读取[0xAB]+ ACK
4.756512000000000、0xA4 + NAK
4.973305000000000、写入[0xAA]+ ACK
4.973328500000000、0x3A + ACK
4.973463000000000、读取[0xAB]+ ACK
4.973914500000000、0xA4 + NAK:<-器件仍然只是未密封。 时间4.973秒(之后1.5秒)
5.065832000000000,写入[0xAA]+ ACK:尝试重置设备-由于设备未处于完全访问状态,因此不起作用。
5.065855500000000、0x00 + ACK
5.065987500000000、0x41 + ACK
5.066166000000000、0x00 + ACK
重复该序列
5.165793500000000、写入[0xAA]+ ACK:解封器件#1
5.165817000000000、0x00 + ACK
5.165948000000000、0x14 + ACK
5.166125000000000、0x04 + ACK
(笑声)