This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:FPWM 模式配置

Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789622/lm73605-q1-fpwm-mode-configuration

器件型号:LM73605-Q1

大家好、

如果我们希望 LM73605-Q1在 FPWM 模式下工作、建议使用什么连接?

  • 我们能否通过10kohm 将同步/模式上拉至输出电压(5V)? 对上电有任何影响?
  • 我们能否在正常运行期间使用 MCU 来控制 FPWM 和自动模式?

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝

    将 SYNC /模式引脚上拉至 VCC。 进一步的同步模式引脚可用于将模式从 FPWM 更改为动态自动模式。

    ----阿姆布雷什