This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51021:芯片未通电时为 I2C

Guru**** 2813945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51021, BQ51221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788706/bq51021-i2c-when-chip-is-not-powered

器件型号:BQ51021
主题中讨论的其他器件: BQ51221

您好!

我想仔细检查有关该器件和 I2C 的内容。 由于 bq51021仅由无线电源线圈供电、因此只要芯片不在充电板上、就不会通电。 I2C 总线将打开一些其他器件的电源、并在 bq51021断电时通过总线进行通信。

您能否确认断电的 bq51021不会干扰总线上其余器件的 I2C 通信?

谢谢、
Ryan B.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    BQ51021内部电路由 RECT 引脚供电、这是 AC1/2整流输入。 当不在充电垫上时、器件被断电、将在总线上没有任何活动。
    客户可能希望检查此问题、以确保某些寄生元件不会导致问题。 这可以使用 BQ51221 EVM 进行检查、该 EVM 与 BQ51021 I2C 总线非常相似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您帮助解决此问题。

    目前我们没有遇到任何问题。 但是、在我们的一位客户发布其设计之前、我们想确认是否需要 I2C 开关将 bq51021置于其自己的 SDA/SCL 线路上。

    我们担心 I2C 线路上的高 dV/dT 会导致内部开漏 FET 的自开启效应。

    我假设由于该器件打算在日常应用中连接并切断电源、因此我们以前已经进行过设计、其中 bq51021与常开器件放在同一 I2C 总线上(除非事实证明是一个问题)。

    这是过去做过的吗? 或者、我们是否故意将 bq51021放在它自己的 I2C 线路上? 谢谢!

    此致、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    我将向您发送电子邮件、我们可以对此进行更多讨论。