This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:进入 Vo 的反向电压

Guru**** 2531210 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789724/lp2951-reverse-voltage-into-vo

器件型号:LP2951

当将 LP2951用作电池充电器时、是否需要反向保护二极管?

如果在 IC 未通电时将12V 置于 LP2951的 Vo 上、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    LP2951没有专用的反向电流保护、因此、如果您希望在应用中出现反向电流情况(Vin < Vout)、则添加外部反向电流保护非常重要。 这通常通过从 OUT 到 IN 的二极管来实现。

    如果在没有保护二极管的情况下将 OUT 偏置为高于 Vin、则可产生反向电流。 该电流将流经设计不打算使用的路径、并可能导致损坏或寿命和性能下降。 因此、我们强烈建议使用保护二极管为反向电流提供可靠的路径。

    非常尊重、
    Ryan