This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452-Q1:ISO5452-Q1 DESAT 时间公式和钳位引脚问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789672/iso5452-q1-iso5452-q1-desat-time-equation-and-clamp-pin-issue

器件型号:ISO5452-Q1

您好、E2E、

1我已经检查了数据表、找不到用于计算 DESAT 时间的公式。 我是否遇到了问题?

2锁模销未使用,该销是否已挂起?

3我有一个问题、即我们需要大拉电流来快速打开 MOSFET/IGBT、需要较小的灌电流来关闭 MOSFET。 我们部件具有小拉电流和大灌电流的原因。

BRS、

Kun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E2E、

    如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kun、

    1.如果您希望计算 DESAT 消隐时间、可在第10.2.2.8节中找到。 在文本中重新排列公式以找到时序(dt)、其中 dVCE 和 DESAT 阈值电压(即9V)、C_D-DESAT 是您选择的消隐电容值、I_CHARGE 为0.5mA。

    2.如果您不需要米勒钳位、则可以使该引脚保持悬空状态、如图 55.

    3.在许多使用 IGBT 的应用中,关断转换期间有一个小尾。 因此、较大的灌电流有助于降低开关损耗。 如果您希望增加应用中的拉电流、则可以使用外部缓冲器、如图 57.如果您想在添加缓冲器后限制关断电流,您还可以通过添加一个与接通电阻串联的快速恢复二极管来分离接通/关断电阻器。 这将使您具有更大的导通拉电流、而不是关断灌电流。

    此致、

    Audrey