This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1 SOC 问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100-G1, BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789651/bq34z100-g1-bq34z100-g1-soc-issue

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:GPCCHEM、BQ34Z110

尊敬的先生:

我们的客户在其 BMS 项目中使用了 BQ34Z100-Q1,  有两个问题,如下所示:电池是 LiFePo4,有16节电池应用。

1.使用 SOC 功能、如果 电池电压达到终端电压、电池容量可降至20%、但实际上电池容量为"0"、因为 SOC 精度跃变大、这会导致此问题。 但客户想知道、如何在电池容量降至20%时提高 SOC 精度、此外 、BQ34Z110 是否可以解决此问题、是否更适合它。

仅仅因为第一个问题、客户放弃 了 BQ34Z100-G1 SoC 功能、 但将其用作 ADC 功能来检测电流、事实上、他们还遇到了一个问题、即精度、现在检测电流范围是100mA-150A、 但是 、当检测电流低于1A 时、其精度 将上升至3%-5%、通常精度为1%。 它会发生什么情况。 或者、该 IC 的 ADC 精度会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    1.为保证 SOC 的准确性,请检查电量计设置并确保化学 ID 正确。 要验证 chemID、请使用 gpcchem 工具、该工具位于:www.ti.com/tool/gpcchem

    对于 bq34z110、不建议将此器件用于新设计。 它已被 bq34z100-G1取代。

    2.关于电流感应的精度,这取决于电流感应电阻器的值。 随着该值的减小、有效范围会向上移动。

    此致、
    Bryan Kahler