This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:实现可调输出电压

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789484/tps62823-realize-adjustable-output-voltage

器件型号:TPS62823

尊敬的所有人:

    我们希望使用 TPS62823实现3.7V 的输入和1.8V 到3V 的输出。原理图如下所示。

芯片的 FB 引脚连接到 MCU 的控制引脚并由 PWM 控制。

但 Ω 电流问题、当无负载可实现可调输出电压时、只要负载上的传送带断裂、无输出、使用电子负载1.2 μ A。

TPS62823无法实现可调输出电压?有任何改进建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能不能再描述一下您有什么问题吗? 我看到、当输出端的外部 PWM 被禁用时、输入电压=3.7V、输出电压=3.96V、这是降压转换器所不允许的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alfonso:
    Ω、我的输入固定为3.7V、我使用上面的电路通过 PWM 调节 FB 的电压、从而改变 SW 引脚的输出电压。但当没有负载时、使用万用表测量的输出会发生变化;获取1.2 μ A 电子负载后、 输出变为0 V.SO TPS62823是否可以使用 PWM 来控制可变输出电压?或者是否只能通过电阻器 R23和 R24来调节输出?没有更好的建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    再次查看您的原理图、我建议放置一些欧姆电阻而不是0欧姆、或者、在电容器的初始条件下、您将使反馈分压器中的 R24短路。 通常、我们的文档中不建议使用此外部 PWM、但您可以在需要时使用它。 如果严格来说不是必需的、则可以使用电阻器。