请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23756 大家好、
我的客户现在正在使用 TPS23756、但未通过 sifos 测试。 该项目的 Cdet 高于0.12uF、但客户仅使用 原理图中的100nF/100V/1206、10%。 您 以前是否遇到过一些类似的问题。 谢谢。
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.