This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:V33A 至 V33D

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789722/ucd90160a-v33a-to-v33d

器件型号:UCD90160A

你(们)好  

数据表建议在 v33a 和 v33d 之间使用4.99 Ω 电阻

"通过4.99k Ω Ω 电阻器将 V33A (引脚46)连接到 V33D"

但在 EVB 设计中、有一个"BLM21pg221sn"、而不是4.99 Ω  

这 两者之间的区别是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roni

    我们建议使用4.99欧姆电阻器。

    此致

    Yihe