This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:查询未使用引脚的配置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789618/tps2373-inquire-about-configuration-of-unused-pins

器件型号:TPS2373

你(们)好

如何处理 TPS2373-4中未使用的引脚?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    您和终端客户是否已查看 TPS2373-4数据表中的第16页和第32页?

    您是否说您有一些您不打算使用的器件功能/引脚? 如果是、是哪一个?

    当您提供有关您所要求的内容的更多详细信息时、我可以将其交给我们的 PD 应用工程师。

    感谢您在当地对德州仪器 PoE 产品的促销和支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我发送未使用的引脚列表。
    - TPL (引脚17)
    - TPH (PIN18)
    -/BT (引脚19)
    - UVLO_SEL (引脚16)

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把我们的 PoE PD 应用工程师圈入这个线程 Charles。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    建议使用 TPX/BT 信号、如以下常见问题解答中所述:

    http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/743837?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=tph%20tpl

    但是、如果您的应用不使用 TPX/BT 引脚、则可以将其保持断开状态。

    对于 UVLO_SEL、它取决于与之配对的 PWM 控制器的 UVLO。 如果高于7.25V、则建议将其保持断开状态。 如果低于7.25V、则应将其连接到 RTN。