This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:关于 Rdly

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789624/lm5039-about-rdly

器件型号:LM5039

你好

我对 LM5039有疑问。

kΩ 表 P17:kΩ= 10k Ω 至100k Ω。
kΩ kΩ 使用 RDLY = 100 kΩ<(或更高)(例如200或300 Ω)吗?
此时、可以通过以下公式进行计算吗?
公式(引用自数据表)
T1 [ns]= 0.003 x RDLY + 4.6
T2 [ns]= 0.0007×RDLY + 10.01

原因
我正在考虑进一步延长死区时间。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    请使用数据表中的建议值、使用超出该范围的值可能会导致控制器出现操作问题。

    此致

    Peter