This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:数据表错误

Guru**** 2892230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789128/tps2662-datasheet-error

器件型号:TPS2662

您好!

数据表似乎具有与 R (lim)=开路和短路时的电流限制行为相关的矛盾信息:

表5显示 I (OL_R-open)为15.5mA (typ)、 I (OL_R-short)为39.3mA。

图18显示了 R (lim)=开路约40mA、R (lim)=短路约15mA。

这一数字令人着迷,图18似乎有正确的信息。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henk、

    我们将在几天内进行调查并返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henk、

    电气特性表[第7页的表7.5]中提供的信息是正确的。 我们将在下一版数据表中更新图18。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我自己做了一个快速的检查、实际上、电气特性是正确的。

    此致、Henk