This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215

Guru**** 2524980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789738/tps56c215-tps56c215

器件型号:TPS56C215

我们遇到 了调节1V 电压的 TPS56C215问题。

电路的目标是提供12A 电流尖峰,允许的最大噪声为60mV,在示波器图中为79mV (超出规格)。

请尽快为我们提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因此、您的规格是输出电压上的噪声应在60mV 以内、包括负载瞬态时的纹波和下冲/过冲、对吧?
    首先、请确保您使用正确的方法测量 Vout。 应将探针的 GND 连接到最小的环路面积、否则它可能会在您的示波器中拾取高频噪声。
    您可以参考以下链接、
    e2e.ti.com/.../how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you


    其次、从您的波形来看、您是否正在执行负载瞬态测试之类的操作? 如果是、您能告诉我您的负载设置吗? 我的意思是、一些设置、例如2A-10A、2.5A/us。
    则尖峰可能会发生下冲/过冲。 我们将需要优化环路响应以实现更好的瞬态性能。 实际上、原理图上有如此多的输出电容。 提升负载转换性能绝对没有任何帮助。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    包括纹波和下冲/过冲。
    使用差分探头进行的测量、非常小的环路。
    µs 设置:4A 至12A 至4A 瞬态、压摆为1 μ s
    µs (8A/μ s)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、明白了。 基本而言、您将需要更快的环路响应。
    您能否使用我测量的探头方法再次进行测量? 我想知道我们需要多大的改进才能满足您的要求。
    谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、感谢您的支持。
    您在上一条评论中提到的链接不起作用。

    谢谢、
    非静脉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niv、您好!

    是的、我知道当前性能与您的要求之间存在差距。 我只想知道我们需要多大的改进。
    请给我一些时间来了解如何提高瞬态性能。 是否可以在您的一侧测量波特图?
    谢谢!

    此致、
    Hao