This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065-Q1:有关最小转换比的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789609/tlv62065-q1-question-about-minimum-conversion-ratio

器件型号:TLV62065-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62065-Q1

大家好、

我想知道、在固定频率 PWM 模式下、该器件能够从5V 输入输出0.8V (0-2A)电压。 您是否有任何显示器件能够工作的数据或有关最小转换比/导通时间/开关占空比的数据?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    在固定频率 PWM 模式下、该器件能够以5V 输入支持您对0.8V 输出电压的要求。 关于您对转换比/导通时间/占空比的请求、我在内部检查我们是否可以提供此信息。

    保持您的发布状态。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 它是否还能够通过 TPS62065-Q1 (非 TLV)从6V 输出0.8V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    TPS62065-Q1可在6V 输入电压下支持0.8V 输出。


    此致、
    Exel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!