This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:最低亮度调光频率

Guru**** 2814055 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788923/tps61193-minimum-brightness-dimming-frequency

器件型号:TPS61193

您好!

数据表中指定的最小 PWM 输入频率为100Hz。 如果频率为90Hz、会发生什么情况? 是否仍然可以使用90Hz?

非常感谢、
欧空局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ESA、
    恐怕90Hz 可能会在低占空比下导致一些问题。 因此、请使用评估的 PWM 频率范围。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ESA、

    抱歉、我将直接 PWM 调光和内部 PWM 调光混合在一起。 对于 TPS61193、它支持直接 PWM 调光、这意味着输入 PWM 信号将以相同的频率和占空比直接控制输出电流。 尽管我们的数据表中提到最小输入频率约为100Hz、但您也可以使用90Hz、但它可能会在低频时滑动、因为我们的眼睛可能会观察到低频调光时的滑动。

    此致
    肖恩