This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2819A:关于零功耗比较器。

Guru**** 2579275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2819A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789633/ucc2819a-about-zero-power-comparator

器件型号:UCC2819A

你好。

John-San

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/778376

感谢您的回答。

我知道我们将在零功耗比较器上进行测试。

我们希望在零功耗比较器的阈值处测量器件的能力、以帮助进行设计。

请告诉我如何测量它。
请告诉我 IC 引脚设置。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi San、
    我没有显示 UCC2819A 开环测试装置的原理图。
    我建议:
    使用数据表中的图1。
    请勿连接高压交流输入
    向 UCC2819A 引脚15施加15V 偏置电压
    向使能引脚10施加2V 电压
    将软启动电容 C4替换为500KOhm。 多转可变电阻器。
    监视 DRVOUT 信号并测量 VAOUT 上的电压。

    随着 SS 上的电阻值减小、您应该能够看到 DRVOUT 的脉冲宽度减小。
    DRVOUT 最终停止开关。
    此时 EAOUT 上的电压应为0.33V。
    这就是无负载功率比较器阈值的测量方式。

    此致
    John