This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电电路被连接至无电源的电池

Guru**** 2767385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789569/bq24600-charge-circuit-connected-to-battery-without-power-supply

器件型号:bq24600

您好!

我是否可以在充电后断开 BQ24600-标准电路的电源、但让电路与电池保持连接?

是否有额外的保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    是的、您可以在电池仍然连接的情况下断开适配器。 移除适配器且电池仍处于连接状态时、VCC 电压将通过电池电压进行跟踪- HSFET 体二极管的正向压降。 这 μA 着 IC 将满足进入睡眠模式的条件:如果 SRN 电压大于 VCC、bq24600将进入低静态电流(<15 μ A)睡眠模式以最大限度地减少电池的电流消耗。 当您重新插入适配器时、VCC 电压大于 SRN 电压、bq24600退出睡眠模式。 如果在充电时满足所有其他条件、bq24600会为电池充电。 输入二极管用于为 VCC 引脚提供反向电压保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的详细解释