This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:推荐+/-5V 输出电压

Guru**** 2421540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TPS63710, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789325/tps65132-recommendation-for--5vout

器件型号:TPS65132
主题中讨论的其他器件: TPS63710TPS65131

大家好、

您能告诉我您对以下器件的建议编号吗?

1、VIN=5V (典型值)、VOUT=+/-5V、~500mA、尽可能低的价格

VIN=12V (典型值)、Vout=+/-5V、~500mA、尽可能低的价格

根据 TI.com 上的研究结果、我认为 TPS65132适合#1、TPS63710适合#2、但您怎么看? 请尽快向我提供反馈、谢谢。

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年4月3日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    TPS65132将无法支持500mA 负载电流。 我建议考虑 TPS65131、它应能够满足您在第1项中的要求。 对于第2项要求、我找不到支持这些要求的单个器件。 您提到的 TPS63710仅是反相转换器、因此它无法提供您所需的+5V 电压。 对于 Vin=12V 的情况、我建议考虑两个单独的器件:TPS63710用于-5V 输出、TPS6217x 用于+5V 输出。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽城-圣、

    感谢您的推荐。

    此致、

    6月