你好
我的客户选择了 TPS92518 (即将推出 MP )、但是
他们已更换了分流 FET (Rdson 变小0.25欧姆),在0.1%的占空比下发现闪烁问题...
客户 已将 MAX_OFF 从70优化为90并修复闪烁。
问题1.
如果 MAX_OFF 不够、例如 MAXOFF_DAC
有很大的差异( 20~25 ),在部分方面有什么问题?
如果 MAX_OFF 不是、我认为以下问题会成为问题
优化了、但您还想什么呢?
MAXOFF_DAC 未优化=>
。 感应能量的转换不平稳。
。 因此、浪涌电流会导致 LED 电流随机振铃
电感谐振器
。 它将是闪烁的原因之一。
问题2.
您能不能对我的猜测发表评论
MAXOFF_TIME 未得到优化时闪烁?
此致
感谢你的帮助。