This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:焊盘图案已更改、数据表版本号相同

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788369/tps54335a-land-pattern-changed-whre-datasheet-rev-is-same

器件型号:TPS54335A

你好

我的客户将 TPS54335A 用于其产品、并打算用于其新电路板。

但是,客户发现土地格局发生了变化:数据表的修订版本相同。

问题1.

使用旧数据表后面的焊盘图案是否没有问题? (随附 pdf)

问题2.

改变陆地模式的原因是什么?

您是否建议遵循最新数据表的焊盘图案?

请提供建议。

此致

~~~~μ A


*最新(现已在 TI 网站上找到!)

SLVSCD5D–2014年11月–2016年2月修订

焊盘图案;第55/57页 DRC0010J VSON - 1 mm 最大高度 : www.ti.com/.../tps54335a.pdf


*OLD (附件:客户有的。 )

SLVSCD5D–2014年11月–2016年2月修订(相同编号)

焊盘图案;第51/53页 DRC (S-PVSON-N10)

=>客户在生产时遵循了这种焊盘图案。

~~~~~~~~~~~~~~~μ A

e2e.ti.com/.../slvscd5d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在调查此问题、并将在我得到答案后立即回复您。

    谢谢。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaw-San

    感谢您的快速回复。

    我在等你的回答。 (客户正在等待)

    请 更新。

    感谢您的合作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    对于旧版本、客户在哪里可以获得它? 以前从 TI.com 下载?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaw-San

    感谢你的答复。

    旧数据表信息由客户提供、而旧数据表信息则由本地 TI 以之前购买的规格表的形式提供给客户。

     我没有向客户发送原始的购买规格表副本(我们有),但 我在网站上找到了相同的数据表版本(alldatasheet)。

    我已经将其发送给您参考。

    您是否需要离线购买原始规格表?

    感谢您的支持。

    谨致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请通过电子邮件向我分享、以下是我的电子邮件地址、谢谢。

    shawn-nie@ti.com

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawan San

    之后我将发送电子邮件。

    谢谢你