This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:接口方法

Guru**** 2543880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788354/tps568215-interface-method

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件: TPS65400

大家好 、

您是否会建议您是否具有 TPS568215等电源 IC

有 USB 接口可供控制?

如果没有、是否有任何推荐电路、如参考设计?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara、

    您能否提供以下信息?
    1、VIN 范围、
    2.输出电压
    最大负载电流
    4.您只是想通过 PM 总线调节输出电压、还是需要更多功能?

    您可以参阅 TPS65400、它是一款功能强大的器件。 谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的支持。

    我的客户正在寻找方便的器件通过 USB 控制以下物品、

    1. 板上的每个 DCDC 控制器开/关
    2. 通过 DAC 控制对每个 DCDC 控制器进行输出电压调节
    3. 通过 ADC 读取输出电压

     关于您的询问、客户正在思考以下问题

    1.输入电压范围:11V 至13V
    2.输出电压:0.8V 至5.5V
    最大负载电流:6A
    4.您只是想通过 PM 总线调节输出电压、还是需要更多功能? :上面有更多的功能。

    任何建议都应受到高度赞赏。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara、

    根据您提供的信息、我假设电路板上会有一个控制器。 它将用于通过 USB 接收命令并控制 ADC/DAC/开-关。
    TPS568215可用于此应用。 要使用 DAC 调节 Vout、您需要通过电阻器将 DAC 输出连接到 FB。 那么、Vout/VFB/VDAC 之间将存在固定的关系。
    只需通过控制器将 EN 引脚拉为高电平/低电平即可实现开-关控制。

    此致、
    Hao