This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池的充电状态和剩余电量始终作为&quot 返回;2"

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789513/bq27426-state-of-charge-and-remaining-capacity-of-battery-always-returning-as-2

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好、再说一次、

我们仍在尝试对 BQ27426进行编程 、以返回110mAh、4.2V 锂离子电池(RJD2430C1)的充电状态。 有人建议我们选择的化学 ID 与我们的电池不匹配、但我们非常确信化学 ID 与我们的电池不匹配。 我们正在对以下内容进行编程:

电池化学成分:Chem B 曲线

容量:110

能源:407

低电压:3000

锥率:220

我们将使用 BQ25570为电池充电、BQ25570是一款连接到太阳能电池板的能量收集器。 负载是通信板、MSP430和传感器、在传输时将总功率拉至大约20mA、在不传输时仅拉至几 mA。  当使用 BQ27426时、我们仍会在电池上读取正确的电压。 但是、荷电状态(从0x1C 读取)和剩余容量(从0x0C 读取)都返回2、这不应该是正确的。 我们是否使用了错误的配置?

再次感谢!

布拉迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Brady

    什么因素让您确信这是一个密切匹配? 您是否运行了我们的 gpcchem 工具、它报告您的单元格与该设备上的3个默认硬编码 chem ID 之一非常接近? 请确认

    谢谢
    Onyx