This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:源文件

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788441/bq27426-source-file

器件型号:BQ27426
尊敬的 TI 支持成员。
以下 URL 中的源文件是否确实适用于 bq27426?
http://www.ti.com/tool/bq27426sw-linux
如果是、请确认以下问题。
(1)在更新 CHEMID 之前和之后、将读取器件中设置的 CHEMID。
但是、如果不转换下面的蓝色部分、则可能无法正确识别 CHEMID。
――――――――――――――――――――μ A
静态 int fG_change_chem_id (struct bq_fG_chip *bq、U16 new_id)

        内转台;
        U16 OLD_ID;
        int i;
        RET = FG_WRITE_WORD (bq、bq->regs[BQ_FG_REG_CTRL]、FG_SUBCMD_CHEM_ID);
        如果(ret < 0){
                  PR_ERR ("无法写入 chemid subcmd、ret =%d\n"、ret);
                  回程;
        }
        mleep (5);
        RET = FG_READ_WORD (bq、bq->regs[BQ_FG_REG_CTRL]、&OLD_ID);
        如果(ret < 0){
                  PR_ERR ("读取控制状态失败、ret =%d\n"、ret);
                  回程;
        }
       old_id_dec =((old_id & 0xf000)>> 12)*1000 +(old_id & 0x0f00)>> 8)*100 \
                               +((old_id 和0x00f0)>> 4)*10 +(old_id 和0x000f);
        如果(new_id == old_id){
                  PR_INFO ("新化物与旧化物相同、跳过更改\n");
                  返回0;
        }
――――――――――――――――――――μ A
(二)有些地方的等候时间似乎异常长。
例如、下面的蓝色部分将等待长达200秒。
您真的需要等待这么长时间吗?
――――――――――――――――――――μ A
静态 int fG_seal (struct bq_fG_chip * bq)

   内转台;
   int retry = 0;
   FG_GET_SEART_ST态(bq);
   if (bq->seal_state == sealing_state_sealed)
       返回0;
   mleep (5);
   RET = FG_WRITE_WORD (bq、bq->regs[BQ_FG_REG_CTRL]、FG_SUBCMD_SEAL);
   如果(ret < 0){
       PR_ERR ("发送密封命令失败\n");
       回程;
   }
   while (retry++< 1000)
       FG_GET_SEART_ST态(bq);
       if (bq->seal_state == sealing_state_sealed)
           返回0;
       mbleep (200);
   }
   返回-1;

――――――――――――――――――――μ A
此致、
Chiaki Endo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chiaki、
    有人很快就会这样做
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计将在一秒内转换模式、因此这些时间过长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题(1)被误解了。
    Regardion 关于问题(2)、我应该等待多长时间从非密封模式更改为密封模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它小于2秒。 确切的时序从未表征过