This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725AEVM-710:无法从充电器获取8A 电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24725AEVM-710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789594/bq24725aevm-710-no-able-to-get-8a-from-the-charger

器件型号:BQ24725AEVM-710
主题中讨论的其他器件:BQ24725A

我有 BQ24725AEVM-710和带 BQ24725A 的定制电路板。 在这两个电路上、我能够通过 I2C 与它们通信、设置并读取充电选项、充电电流、充电电压和输入电流。 我正在测试充电电流能力、并希望验证它是否能够在指定电压范围内的任何点为1节电池提供高达8A 的电流。 为了确定和验证充电电流最大值、我将电池作为一个可编程负载、能够吸收高达20A 的电流。

测试设置:

  1. 将电源连接到充电器输入端、并将可编程负载连接到 Pack +和 Pack -  
  2. 为充电器板加电并设置电压和电流限制。
  3. 充电器选项0x12设置为0x9932
  4. 以0.010A 或0.100A 为增量增加可编程负载电流

其他说明:

  •  BQ24725AEVM-710上的 ILIM 为0.75V、因此外部限值为~4A、BQ24725A 的定制板上的 ILIM 大于1.6V、因此禁用了外部限值。
  • VSYS 未连接负载、因此所有输入电流均可在不限制的情况下发送到电池  

结果:

在这两种情况下、随着电流增加、PACK +和 PACK -两端的电压都会降低(正如预期的那样、因为内部电路可能只是改变电阻)。 当 BQ24725AEVM-710上的可编程负载上的电流达到~1.3A 时、充电器似乎停止、电压降至0V。 我的 BQ24725A 定制板也是如此、在这种情况发生之前达到~2.13A。

问题:

  1. 在最大定义/额定8A 之前、什么可能导致充电器截止?
  2. 是否可以使用测试设置?
    1. 可编程负载的作用类似于电阻器、电流增加会导致电压降低。 而电池具有不同的特性(即电流的初始增加会增加电压、电流的随后降低会维持电压)。
    2. 如果是、在没有额定电压范围的测试电池的情况下、测试实现8A 电流的能力的最佳方法是什么?

  3. 是否可以禁用保护设置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    最好使用恒定电压模式来模拟电池、而不是恒定电阻。  对于回放、这有点棘手、但可以完成。  如果您有双向电源可以拉电流或灌电流、这是模拟电池的最佳方式。  (我们使用 Keithley 电源表和 KEPCO 双极输入电源。)  在这种情况下、您只需将双向电源设置为电池电压即可。

    但是、假设您没有可用的双向电源、则可以在恒压模式下使用回放执行类似的操作。  诀窍在于、您必须先将(单向)电源和回放连接到电池端子、从而"快速启动"系统。  您需要将电源电压设置为略高于再加载恒定电压、但要将电源上的电流设置为低电平、例如100mA。  然后、回放应将电源拉低至其 CV 设置、拉低100mA。  

    此时、您可以在 BA24725A 上启用充电。  您应该会看到它的充电电流增加到电源的100mA、因此如果您将它设置为充电电流为1A、则应该会看到1.1A 进入 eLoad。  此时、您可以根据需要关闭或断开电源、您应该会看到流入 eLoad 的电流与充电电流寄存器中设置的值匹配。  (确保您转动 PS、它设置为进入 HIZ、而不是驱动电压至 GND。)  

    此致、

    Steve