This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有助于获得同步转换器以满足28V、5A 负载要求

Guru**** 681440 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8944, TIDA-01623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788377/help-to-get-a-synchronous-converter-to-achieve-28v-5a-load-requirement

主题中讨论的其他器件:PMP8944TIDA-01623

您好,

请帮助我获取可提供 28Vdc@5A 输出的同步转换器器件型号。

此致、

Arkaprava Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkapprava、

    最大和最小输入电压范围是多少、您是否需要隔离式解决方案?
    您是否还想分享其他详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkapprava、
    为了将您的问题发送给适当的团队、我们需要知道输入电压范围以及是否需要隔离。
    我期待您的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkapprava、
    您可以在此处搜索 TI 参考设计。
    www.ti.com/.../index.html

    以下是同步转换器的一些示例。

    PMP7876.1 -双相降压、33-55V 输入电压、28V 14A 输出。
    http://www.ti.com/tool/PMP7876

    PMP8944.1 -有源钳位正向、18-30V 输入电压、24V 6.25A 输出、隔离式同步整流器
    http://www.ti.com/tool/PMP8944

    TIDA-01623.1 - 100-240VAC、20V 输出电压为5A 的隔离式同步整流器
    www.ti.com/.../TIDA-01623


    请在参考设计中搜索许多其他示例。