This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:内部 LDO

Guru**** 2528520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788906/lmzm33604-internal-ldo

器件型号:LMZM33604

你好

内部 LDO

您能否告诉我、如果使用内部 LDO、多路复用效率的影响如何?

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro-san、

    总体效率的提高将取决于工作条件(开关频率、输入电压、输出电压)。
    您能否提供应用条件?

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuro、

    通过外部 BIAS_SEL 引脚为内部 LDO 供电可将效率提高多达几个百分点。 所有这些都会影响到您的工作条件。

    您能否向我提供以下信息:您的输入电压、输出电压和输出电流是多少? 您是否将 BIAS_SEL 连接到 Vout 或外部电源? 如果是外部电源、那么电压是多少?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Denislav 和 Alejandro

    感谢您的评论。 这是应用条件。

    输入电压:+24V
    输出电压:+5V
    输出电流:4A (最大值)

    此致、
    特顿苏罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tetsuro、

    下图展示 了 EVM 在您的应用条件下提供的典型基准测试数据。 在最大负载(4A)下、当 BIAS_SEL 连接到外部电源时、效率大约提高1%。 请注意、在较低的负载下、向 BIAS_SEL 应用外部电源可将效率提高约3%。

    此致、
    Alejandro