This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:程序闪存和数据闪存之间的差异? 在工厂或 I2C 中对新器件进行编程需要什么?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789470/ucd90160-difference-between-program-flash-and-data-flash-what-is-needed-to-program-new-devices-in-the-factory-or-i2c

器件型号:UCD90160

我正在寻找在工厂对 UCD90160器件进行编程的最简单方法、而无需为工厂提供 Fusion 的整个设计套件。  此外、要进行编程、我是否仅需要"程序+数据闪存" 或"数据闪存"?  如果我只能执行数据闪存、是否有任何 TI 工具可以在独立 GUI 中对器件进行编程?  没有完全融合?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter

    客户不应随时对程序闪存进行编程。 数据闪存是客户应处理的唯一存储器。

    我们建议客户使用数据闪存十六进制或脚本文件进行编程、可从 Fusion GUI 工具导出该文件。

    是的、Fusion GUI 提供了许多方法来帮助客户对数据闪存进行编程。

    1. DOS 命令行工具。 FusionConfigWrite.exe 安装 Fusion GUI 后即可使用此工具。 客户可以运行命令对器件进行编程。

    使用固件和配置下载工具、如下所示。

    以上两个测量模块需要完全安装 Fusion GUI。

    第三种方法是、TI 还提供仅用于编程的制造 GUI。

     http://www.ti.com/tool/FUSION_MFR_GUI。安装完成后即可获得该文档。

    您可以选择最适合您的选项。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能具体指出"2. 使用固件和配置下载工具、如下所示。" 说明?

    MFR_GUI 是否可在 Windows 10上运行? 正在冻结管理员密码...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、我不明白"固件文件(用于所有器件)"是什么?  或者、我是否将其保留为空白并取消选中"Firmware"下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、对于 MFR_GUI、如何找到允许的最低固件版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter

    固件和配置下载工具的固件和配置

    您可以忽略不适用于客户的固件部分。 请取消选中固件下载旁边的下载框、您的将正常。

    1.输入正确的地址

    2 选择数据闪存文件

    3.选择从 GUI 导出的正确数据闪存十六进制文件。 请参阅此培训视频

    4.单击“开始”以进行 prgoram。

    是 MFR_GUI 在打开 Windows 10时工作。 您是否按照帮助菜单下的文档输入密码(Texas)

    fimrware 版本是 device_ID 字符串的一部分、可通过 device_ID 命令检索该字符串。 在 Fusion GUI 中、它位于脚注下方、如下所示:

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DEVICE_IDUCD90160|2.3.4.0000|110603 [0x55434439303136307C322E332E342E3030307C31313036303300]

    那么最低固件是2.3.4.0000?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅2.3.4.0。

    非常感谢。 我已经验证了所有3个选项!!!