我正在寻找在工厂对 UCD90160器件进行编程的最简单方法、而无需为工厂提供 Fusion 的整个设计套件。 此外、要进行编程、我是否仅需要"程序+数据闪存" 或"数据闪存"? 如果我只能执行数据闪存、是否有任何 TI 工具可以在独立 GUI 中对器件进行编程? 没有完全融合?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Peter
客户不应随时对程序闪存进行编程。 数据闪存是客户应处理的唯一存储器。
我们建议客户使用数据闪存十六进制或脚本文件进行编程、可从 Fusion GUI 工具导出该文件。
是的、Fusion GUI 提供了许多方法来帮助客户对数据闪存进行编程。
1. DOS 命令行工具。 FusionConfigWrite.exe 安装 Fusion GUI 后即可使用此工具。 客户可以运行命令对器件进行编程。
使用固件和配置下载工具、如下所示。
以上两个测量模块需要完全安装 Fusion GUI。
第三种方法是、TI 还提供仅用于编程的制造 GUI。
http://www.ti.com/tool/FUSION_MFR_GUI。安装完成后即可获得该文档。
您可以选择最适合您的选项。
此致
Yihe
您好 Peter
固件和配置下载工具的固件和配置
您可以忽略不适用于客户的固件部分。 请取消选中固件下载旁边的下载框、您的将正常。
1.输入正确的地址
2 选择数据闪存文件
3.选择从 GUI 导出的正确数据闪存十六进制文件。 请参阅此培训视频
4.单击“开始”以进行 prgoram。
是 MFR_GUI 在打开 Windows 10时工作。 您是否按照帮助菜单下的文档输入密码(Texas)
fimrware 版本是 device_ID 字符串的一部分、可通过 device_ID 命令检索该字符串。 在 Fusion GUI 中、它位于脚注下方、如下所示:
此致
Yihe