This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2946:RESET/WDI 和 WDO 之间的关系

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788929/ucc2946-the-relation-between-reset-wdi-and-wdo

器件型号:UCC2946

大家好、

我的客户询问数据表图4 (看门狗电路时序)

一旦复位为低电平、不管 WDI 脉冲是否超过 TWP、WDO 都将始终保持高电平?

2.如果 Q#1为是、一旦复位为低电平、WDO 始终为高电平、如果在此期间 WDI 超过 TWP、这表示系统异常、但 WDO 仍然为高电平、因为复位为低电平、我们对此有什么建议吗?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    1、如果复位/为低电平、那么在下一个时钟周期、不管任何其他输入或输出、WDO/将被置位(或保持高电平)。
    2.你的想法是正确的。 我们的逻辑设置方式是重置/优先于 WDO/。 此器件无法执行您感兴趣的功能、但我想让系统复位/是否会发出尝试解决的异常操作信号? 看门狗计时器即将过期的下一步是否不会重置系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    对于问题1、您能否回顾一下我的理解是否正确?

    复位引脚从 t9变为低电平、因此从 t8到 t9、持续时间不计入 TWP、因为看门狗 在 t9中重新启动。

    如果从 t9到 t11、WDI 持续时间超过 TWP、WDO 将为低电平。

    如果从 t9到 T11、WDI 持续时间不超过 TWP、WDO 仍将保持高电平。

    对于问题2、您是否意味着让客户使用复位引脚来提醒其系统面临异常情况?

    由于客户的原始计划是独立使用看门狗计时器和复位/引脚功能、但复位似乎会影响看门狗计时器、因此我将与客户协商以讨论设计。

    谢谢你。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1:复位引脚在 t9范围内为低电平、因此在 t8至 t9范围内、持续时间不计入 TWP、因为看门狗在 t9中重新启动。
    马歇尔:我修改了我之前的帖子、使我对复位/和 WDO/之间相对性的推理更加简洁。
    Q2:如果从 t9到 t11、WDI 持续时间超过 TWP、WDO 将为低电平。
    马歇尔:如果复位/为高电平并且未接收到有效的 WDI (TWP 已过)、WDO/将为低电平。 如果复位/为低电平、则忽略 WDI。
    Q3:如果从 t9到 T11、WDI 持续时间不超过 TWP、WDO 仍将保持高电平。
    马歇尔:在本例中,图是有道理的。 WDO/将保持高电平。
    问题4:对于问题2、您是否意味着让客户使用复位引脚来提醒其系统面临异常情况?
    马歇尔:我认为您正朝着正确的方向努力、以便更深入地了解系统的需求。 请告诉我您发现的内容。