This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:ON 引脚暂时关闭时 VOUT 的行为

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789246/tps22916-about-the-behavior-of-vout-when-the-on-pin-turns-off-momentarily

器件型号:TPS22916

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
客户询问了以下有关 TPS22916C 的问题。
当 von 处于"H"状态时、如果 von 瞬间下降、我想知道 VOUT 是否已关闭。
如下图所示、当 von 低于 VIL 时、VOUT 在 TOFF 后关闭。
如果 von 在比 TOFF 更短的时间内降至 VIL 以下且高于 VIH、我认为 VOUT 不会关闭是否正确?

请告知我们 TPS22916CL 的相关信息。
当 ON 引脚断开时、下拉电阻器工作、器件开启。
是否建议使用 ON 引脚开路?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、

    感谢您与 E2E 联系!

    EN/ON 引脚上的短切换不应出现问题。 您能否详细说明此切换事件的持续时间?

    谢谢、
    黄亚瑟