This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:具有 BQ24123充电控制功能的 UCC3911保护

Guru**** 2515385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789465/bq24123-ucc3911-protection-with-bq24123-charge-control

器件型号:BQ24123

您好!

我已经设计了一个电路设计、用于通过具有过充保护功能的 USB 5V 输入为2节串联锂离子电池充电。 您可以检查设计吗?

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alpaslan、

    我将关闭此帖子、因为我在另一个帖子中回答了充电器问题。 如果您对 UCC3911有任何疑问、我建议使用更新的原理图创建新帖子。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您抽出宝贵的时间观看 Jeff!