This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用电容器延迟 EN

Guru**** 2768965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789536/delayed-en-with-a-capacitor

器件型号:TPS709-Q1

您好!

能否通过将 EN 连接到电容器并将 GND 连接到 GND 来实现延迟导通? 内部300nA 电流源将为电容充电、当电流达到0.4-0.9V 左右时、LDO 将导通。 我知道这不是一个精密电路、导通阈值会发生变化。 我还感谢在快速循环通电期间可能不会发生延迟。

当移除 Vin 使该 EN 电容器衰减时、器件内部是否有路径? 否则、我将添加一个放电电阻器。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    这是一个有趣的想法。 如前所述、使能电路不是精密电路、快速下电上电可能不会出现延迟。 如果您正在寻找这些器件、我们建议使用电压监控器来驱动使能引脚。 只要您不使用外部上拉电阻并且只依赖内部上拉电阻、它就应该起作用;但是、应该注意的是、我们尚未开发此应用并建议进行原型设计。

    EN 由一个6.5V 齐纳二极管钳制。 该二极管将为您的电容器提供放电路径。 如果 Vin 放电速度快于使能电容器放电速度、则电容器将通过内部上拉路径中的二极管再次放电到输入端。

    非常尊重、
    Ryan