This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:我们是否可以使用 TPS54659+3*CSD95480实现该功能?

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789462/tps53659-can-we-use-tps54659-3-csd95480-to-achieve-the-function

器件型号:TPS53659

大家好、

我的客户有以下新要求。

12V 输入电压、3.3V 输出电压、30A 输出电流。  室温为85°C  

我们是否可以使用 TPS54659+3*CSD95480来实现 该功能?

谢谢。