请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53659 大家好、
我的客户有以下新要求。
12V 输入电压、3.3V 输出电压、30A 输出电流。 室温为85°C
我们是否可以使用 TPS54659+3*CSD95480来实现 该功能?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户有以下新要求。
12V 输入电压、3.3V 输出电压、30A 输出电流。 室温为85°C
我们是否可以使用 TPS54659+3*CSD95480来实现 该功能?
谢谢。