This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842:LM2842:n‘t 当 SHDN 引脚为低电平时、输出无法关闭

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2842, LM2742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788748/lm2842-lm2842-the-output-can-t-turn-off-when-the-shdn-pin-is-low

器件型号:LM2842
主题中讨论的其他器件: LM2742

您好,团队

我的客户使用 PNP 向 LM2842 SHDN 引脚提供 PWR EN 信号。 SCH 遵循以下内容。 但是、当 PNP 关闭时、PWR_EN 的电压为0V、但 LM2842的输出为3V 而不是0V。

但是、当断开 PNP 并让 PWR_EN 通过 R89连接到 GND 时、LM2742的输出接近0V (几 mV)。

请就此提供一些建议吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amelie、

    尝试将 R 89减小到较低的值,然后查看是否发生了设备关机。 设备不能具有浮动 SHDN 引脚。

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh,

    是的! 这对我们有很大帮助!  当使用12V 至3.3V 的 LM2842时、当使用 R89的较低值(120Ω Ω)时、它可以关断。

    但是、当使用 LM2842 12V-5V 时、它仍然无法使用相同的 PWR_EN 控制电路在12V 至3.3V 范围内关闭输出(1.8V 而非0V)。  此时 PWR_EN 的电压仍为0V、但输出为1.8V。

    我很困惑 PWR_EN 仍然为0V、但输出为1.8V。 我不认为在 PNP 关闭时、PWR_EN 的状态是浮动的。

    请就此提供一些建议吗? 如何将 PNP 控制更改为 NPN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amelie、

    器件是否切换为5V 输出? 可能是输出电容器已充电,这就是您在输出端看到的内容。

    ----阿姆布雷什