This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:启用和调节欠压锁定

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789290/tps54140-enable-and-adjusting-undervoltage-lockout

器件型号:TPS54140

您好!

TPS54140应用:24V 至5V、0.5A

在 webench 中、以下参数的建议值为:

- RenB 介于6.874 kΩand 8.248 μ kΩ 之间、

 kΩ kΩ 为103.4 μ m 至124.1 μ m  

不过、要在8V 左右启用我的设计并在7V 左右禁用它、我应该使用56.2k Ω 和348k Ω(超出限制)。  

这将导致什么问题?

谢谢、

Lucie Schmitt

价格 *
$
价格 *
$
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢西,

    您应该能够将这些值用于 Ren 电阻器而不会出现任何问题。

    ----阿姆布雷什