请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 大家好 、
我的客户希望使用 LM5022两级级级级联 来实现40~125Vdc 至250~450Vdc 的输入电压、Po = 20KW (__LW_AT__80~125Vin)10KW (40~80Vin)。
您认为解决方案是否正常?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.