This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压12V-34V

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789271/boost-12v-34v

主题中讨论的其他器件:LM5122

您好 TI:  

我想设计12V 至34V/10A、有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gong,

    感谢您提出问题。

    采用双相配置的 LM5122将是一个不错的选择。 我建议使用两个相位来帮助进行热管理、并使组件保持相对较小的尺寸。

    谢谢、

    Garrett