This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788555/bq25895-bq25895

器件型号:BQ25895

大家好、我使用的是 BQ25895。 我想启用快速充电模式。 因此、我已将 ILIM 电阻器设置为132E、因此电流限制将为2.69A。 在这里、当我开始充电时、输入电流显示为0.467A。 充电器能够提供所需的电流。 我是否需要 D+和 D-引脚上的任何东西? 在没有任何主机控制的情况下、我想将充电电流设置为2A。这方面的任何反馈都很有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manasa、

    如果将 D+/D-保持悬空、则输入电流限制设置为500mA。 如果您将 D+/D-引脚短接在一起、则输入电流限制设置为最大值(3.25A)、但随后由 ILIM 引脚电阻器限制。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们将 D+和 D-引脚短接在一起。 但我仍然发现电流为0.484A。 ILIM 上的电阻器设置为132E。 因此它必须提供2.6A。
    我使用 TI 的标准评估板。 BQ25895EVM。 我是否需要做任何其他额外的事情?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马纳萨、

    VBUS 引脚上的电压是多少? 它是否下降到接近 VINDPM 阈值、这也会限制输入电流? BAT 引脚上的电压是多少? 它是否接近电池稳压电压(默认值为4.2V)、以便充电器处于恒压模式?

    此致、
    Jeff