This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620 PWGRD 与 Vsense 百分比的关系

Guru**** 2534480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789424/tps54620-tps54620-pwgrd-versus-vsense

器件型号:TPS54620

PWRGD 下降的 Vsense 下降最小值是多少? (典型值为91%)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泰国语、

    我可能能够在本周晚些时候提供一个不能保证的估计数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泰国语、

    在-40°C 时、最坏情况约为88.3%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50-75°C 时的百分比是多少?..thx

    您也可以指定最小值和最大值吗?

    Thx

    泰国语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泰国语、

    我现在没有这些数据。 我可以告诉您、温度变化不大、小于1%。 Max 应该是对称的、因此大约为93.2%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰国语、

    我找到了一些其他数据。  在-40到+15- C 的温度范围内、温度变化大约为0.15%